主题中讨论的其他器件:MSP430F5529、MSP430WARE
工具与软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好、Helic、
感谢您的答复。 我已创建一个新工程。 目标为 MSP430x5xx 系列和 MSP430F5529、项目模板为"仅用于汇编的空项目"
我完成了菜单、"加载"和"加载前编译工程"、确实出现了编译错误、并且还得到了相同的"**.asm.out 无法打开文件"".out"文件未在文件夹中创建。 如果是"构建"问题、如何纠正? 我找到了另一篇文章、其中指出在"C\workspace_v12\project"中创建项目、仍然不能处理相同的错误。
下面是代码
感谢您的帮助、
Kz
您好、 Kz
请参阅 MSP430的 SDK:
C:Code_Examples
此外、您可以在此文件夹中构建该文件、但没有用于 F5529的 asm 文件。
C:\ti\msp\MSP430Ware_3_80_14_01\examples\devices\MSP430F5xx_6xx\MSP430F55xx_MSP430F55xx_EVM Code_Examples
编写您自己的 asm 项目函数、如主循环。
Reagrds、
Helic