Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L2228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP-MSPM0L2228 工具与软件:
您好!
我目前正在 LP-MSPM0L2228上使用 i2c_target 示例、并且正在尝试应用 I2C 目标自身的地址备用功能。
发现在使用 Display_printf 时、该字符串有时会在 i2cTargetCallback 函数中不连续输出、如下面的参考图所示。
不过、mainThread 函数中的 Display_printf 不存在此问题。 有人知道原因吗? 谢谢。

静态 int_fast16_t i2cTargetCallback (
I3074 Target_Handle 手柄、I3074 Target_Event 事件、uint8_t *val)
{
/* 省略某些部分*/
uint32_t test_val = 0x12;
Display_printf (display、0、0、"Display printf test:%0x \n"、test_val);
返回 retCode;
}