This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE253:低功耗模式下的性能变化.

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1415234/msp430afe253-performance-variation-in-the-low-power-mode

器件型号:MSP430AFE253

工具与软件:

尊敬的技术团队:

我们利用上面的部分作为4 -20 mA 环路中的环路供电型过程指示器。 它是使用低功耗7段显示屏的指示灯。

我们已经制造了总共100个数量的卡和40件被发现工作正常,但在其他60张卡有问题。

在平衡60器件运行期间、显示闪烁、为了获得稳定的显示结果、我们必须多次更换微控制器、从而造成库存损失。  

由于我们无法进行生产、请建议如何解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashe、

    我没有足够的有关您的申请的信息来确定可能的原因。  闪烁可能表示7段更新期间出现了轻微延迟。  这种延迟可能与3个 Σ-Δ ADC 和执行转换所需的时间有关。  如果转换所花费的时间比预期的时间长、结果可能会延迟。

    您是否可以提供任何具体信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    该问题并不是所有 MCU 都出现。 40%的 MCU 可以正常工作、不会出现闪烁问题。 闪烁在60个 MCU 中看到的问题。 MCU 的内部部件从 IC 到 IC 存在差异。 该仪器在启动时使用3.5毫安。  如何解决此问题、因为我们需要更换 MCU 才能获得预期结果。

    请告知我、您需要的其他信息。

    请优先考虑这一点  

    我们的量产处于暂停状态、下一批720 MCU 处于暂停状态(对于 MSP430)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您能告诉我器件的工作电压是多少?  您知道器件以何种时钟频率运行吗?  启动电流为3.5mA。  这是器件消耗的电流(进行测量)还是3.5mA 是器件运行的最大可用电流?  我问这些问题的原因是典型的工作电流为3.3V、而12MHz 时钟频率为4mA。  如果为器件供电的电路限制为3.5mA、则这可能会是个问题。

    此外、这是您第一次使用 MSP430AFE253制造此产品、还是您以前使用过此器件没有遇到过这个问题?

    您或您所在位置的其他人是否能够执行一些调试(进行一些测量、可能修改代码等)。  可能需要索取原理图和固件各部分的副本。  这种行为是否合适?

    除了上述内容外、我们还需要先填写客户退货表-> https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html、开始故障分析流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为器件描述的一个关键部分是"回路供电"。  因此、MSP430 (和显示屏)的可用电流将取决于该环路的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    Ashe - David 的评论是否有助于您确定这些设备的行为可能不正确?