Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253
工具与软件:
尊敬的技术团队:
我们利用上面的部分作为4 -20 mA 环路中的环路供电型过程指示器。 它是使用低功耗7段显示屏的指示灯。
我们已经制造了总共100个数量的卡和40件被发现工作正常,但在其他60张卡有问题。
在平衡60器件运行期间、显示闪烁、为了获得稳定的显示结果、我们必须多次更换微控制器、从而造成库存损失。
由于我们无法进行生产、请建议如何解决问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430AFE253
工具与软件:
尊敬的技术团队:
我们利用上面的部分作为4 -20 mA 环路中的环路供电型过程指示器。 它是使用低功耗7段显示屏的指示灯。
我们已经制造了总共100个数量的卡和40件被发现工作正常,但在其他60张卡有问题。
在平衡60器件运行期间、显示闪烁、为了获得稳定的显示结果、我们必须多次更换微控制器、从而造成库存损失。
由于我们无法进行生产、请建议如何解决问题。
尊敬的先生:
该问题并不是所有 MCU 都出现。 40%的 MCU 可以正常工作、不会出现闪烁问题。 闪烁在60个 MCU 中看到的问题。 MCU 的内部部件从 IC 到 IC 存在差异。 该仪器在启动时使用3.5毫安。 如何解决此问题、因为我们需要更换 MCU 才能获得预期结果。
请告知我、您需要的其他信息。
请优先考虑这一点
我们的量产处于暂停状态、下一批720 MCU 处于暂停状态(对于 MSP430)
好的、您能告诉我器件的工作电压是多少? 您知道器件以何种时钟频率运行吗? 启动电流为3.5mA。 这是器件消耗的电流(进行测量)还是3.5mA 是器件运行的最大可用电流? 我问这些问题的原因是典型的工作电流为3.3V、而12MHz 时钟频率为4mA。 如果为器件供电的电路限制为3.5mA、则这可能会是个问题。
此外、这是您第一次使用 MSP430AFE253制造此产品、还是您以前使用过此器件没有遇到过这个问题?
您或您所在位置的其他人是否能够执行一些调试(进行一些测量、可能修改代码等)。 可能需要索取原理图和固件各部分的副本。 这种行为是否合适?
除了上述内容外、我们还需要先填写客户退货表-> https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html、开始故障分析流程