This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:功耗

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1418577/msp-fet-power-consumption

器件型号:MSP-FET

工具与软件:

您好!

很抱歉、如果之前有人提出此问题、我无法在论坛上找到。

我正在尝试构建一个电路板以便通过目标(MCU 电源)为 MSP-FET 供电。 我找不到任何种类的功耗。  

我可能会产生误解、但 MSP-FET 是通过 MCU 电源供电还是通过 USB 连接供电、我不需要担心为其供电? 我看到 JTAG 引脚排列上的引脚4连接到我的电路板3V3电源轨。 有人可以建议吗? 我要计算3V3电源轨所需的功率预算。

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FET 盒内部的逻辑由 USB 供电。  

    VCC_Tool 连接(输出)可为您的电路板供电(也使用 USB 电源)。

    VCC_Target 连接(在中)仅用于检测(单独供电)电路板上的电压电平、因此该电平可通过其连接来匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我在 JTAG 接头的引脚4 (VCC_Target)上提供3.3V 电压、我可以吗?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。 只需将其连接到目标板上的 VCC 布线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了、感谢您的帮助。