Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-FET 工具与软件:
您好!
很抱歉、如果之前有人提出此问题、我无法在论坛上找到。
我正在尝试构建一个电路板以便通过目标(MCU 电源)为 MSP-FET 供电。 我找不到任何种类的功耗。
我可能会产生误解、但 MSP-FET 是通过 MCU 电源供电还是通过 USB 连接供电、我不需要担心为其供电? 我看到 JTAG 引脚排列上的引脚4连接到我的电路板3V3电源轨。 有人可以建议吗? 我要计算3V3电源轨所需的功率预算。
谢谢!
Sam