主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043、MSP430FR6047 、 TIDM-02005
工具与软件:
您好!
我们目前正在开发家用水表产品。
为此、我们探讨了可考虑使用 MSP430FR6043控制器的 AFE、并决定订购 EVM430-FR6043评估套件。
但是、根据超声波设计中心 GUI 应用、应用中不存在水表选项(请参阅下图)。
另一方面、我可以 为水表配置 MSP430定制硬件、如下图所示。
因此、通过查看上面的图片、我有一些问题在我的脑海中列出、这些问题列在下面。
1>我可以考虑将 MSP430FR6043用于水表应用吗? 如果需要、那么是否需要任何额外的硬件?
2>如何为具有设计中心 GUI 的水表配置 EVM430-FR6043?
3> MSP430FR6047/5和 MSP430FR6043之间的主要区别是什么 ?
由于我们计划订购水表评估套件、请对此进行说明。
非常感谢。