This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:EVM430-FR6043支持水表。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, EVM430-FR6043, MSP430FR6043, TIDM-02005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1419639/evm430-fr6043-evm430-fr6043-support-for-water-meter

器件型号:EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043、MSP430FR6047 TIDM-02005

工具与软件:

您好!

我们目前正在开发家用水表产品。  

为此、我们探讨了可考虑使用 MSP430FR6043控制器的 AFE、并决定订购 EVM430-FR6043评估套件。

但是、根据超声波设计中心 GUI 应用、应用中不存在水表选项(请参阅下图)。

另一方面、我可以 为水表配置 MSP430定制硬件、如下图所示。

因此、通过查看上面的图片、我有一些问题在我的脑海中列出、这些问题列在下面。

1>我可以考虑将 MSP430FR6043用于水表应用吗? 如果需要、那么是否需要任何额外的硬件?

2>如何为具有设计中心 GUI 的水表配置 EVM430-FR6043?

3> MSP430FR6047/5和 MSP430FR6043之间的主要区别是什么 ?

由于我们计划订购水表评估套件、请对此进行说明。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nidhi:

    感谢您问这个问题! 您可以使用 EVM430-FR6043 和 MSP430FR6043进行水计量。 如果您查看 TIDM-02005设计指南、它在 所需的硬件和软件部分中显示了需要对水计量应用的 EVM430-FR6043板执行的操作。 该指南还介绍了 GUI 配置、因此您应该可以快速上手并运行该工具。

    FR6043和 FR6047/5之间的主要差异 在于:

    • 非易失性存储器
    • ADC channels
    • RAM
    • #比较器通道
    • GPIO 数量
    • 引脚数

    希望这对您有所帮助!

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的快速回复和澄清。

    您的文档 规格 包含我需要了解的信息。 因此、我很清楚 EVM430-FR6043可以用于水表开发。

    目前、我想知道"超声波设计中心 GUI"中的器件选择。

    我需要知道为什么"Meter option"中隐藏了"water"选项? (请参阅下图。)

    如果我配置 EVM430-FR6043、它会根据"Gas"(气体)应用程序配置所有参数、"Algorithm Option"(算法选项)也被选为"Hilbert Wide"。 是这样吗?

    谢谢、此致。

    Nidhi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Nidhi、是的、我同意不应禁用水计量应用的选项。 我最好的猜测是该设计开发时仅面向气体传感应用、因此超声波设计中心 GUI 设计为根据 EVM430-FR6043 硬件自动设置参数。 然后、TIDM-02005利用该板对水计量应用进行了必要的修改。 我建议仅使用自定义电路板设置并从器件菜单中选择 FR6043。 我认为这种方法没有任何问题、但在尝试之后、如果您在与工具连接时仍有问题、请告诉我。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您的帮助。

    因此、对于 EVM430-FR6043电路板、我需要为选择选项 "定制板" "水"  我的水表项目的 GUI 中。

    我非常清楚、感谢您的帮助和努力。

    谢谢。此致、

    Nidhi