主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具与软件:
您好!
我曾尝试使用我全新的 MSP-FET 对我从 TI 订购的现有 EVM 板进行编程。
首次插入电路板时、设备管理器的"COM"部分下显示的内容都是正确的。 Windows 似乎没有问题。
但是、我尝试调试和上载程序、并获得了强制的"固件更新"。 尝试更新后、该更新失败、现在我的 PC 不再识别我的 MSP-FET。

我曾尝试过:
1) CCS 9.1恢复、不起作用
2) 2) CCS 12.8恢复、不工作
3) 3)通过短接 J2接头尝试了两种使用冷启动方法的方法-该接头在我的电路板上未组装、需要处理巨大的难题。
4) UniFlash 恢复,不工作
5) 5) MSP430 Flasher 恢复功能不起作用
除了将这些问题发送回 TI 以及获得另一个问题、我感觉我在此时没有其他选择。 此外、为什么我收到这样的旧版本 MSP-FET (修订版2.0.6)?
请告知、谢谢。