This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:MSP-FET 版本2.0.6 -无法执行损坏的固件恢复(退出代码:49)

Guru**** 2582265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1419896/msp-fet-msp-fet-rev-2-0-6---unable-to-perform-corrupted-firmware-recovery-exit-code-49

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我曾尝试使用我全新的 MSP-FET 对我从 TI 订购的现有 EVM 板进行编程。

首次插入电路板时、设备管理器的"COM"部分下显示的内容都是正确的。 Windows 似乎没有问题。

但是、我尝试调试和上载程序、并获得了强制的"固件更新"。 尝试更新后、该更新失败、现在我的 PC 不再识别我的 MSP-FET。

我曾尝试过:

1) CCS 9.1恢复、不起作用

2) 2) CCS 12.8恢复、不工作

3) 3)通过短接 J2接头尝试了两种使用冷启动方法的方法-该接头在我的电路板上未组装、需要处理巨大的难题。

4) UniFlash 恢复,不工作

5) 5) MSP430 Flasher 恢复功能不起作用

除了将这些问题发送回 TI 以及获得另一个问题、我感觉我在此时没有其他选择。 此外、为什么我收到这样的旧版本 MSP-FET (修订版2.0.6)?

请告知、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 您能否尝试使用 CCS12.8.1、它应该有修复程序-> https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/12.8.1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您希望我在 CCS12.8.1中具体尝试什么? 我在识别连接时尝试了恢复、但仍然无法恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    连接编程器后、您可以抓取 Windows 设备管理器的屏幕截图、其中显示端口(COM 和 LPT)。

    在您所在的位置、右键单击并尝试卸载驱动程序、然后重新启动 PC、看看这是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    由于固件已损坏、器件不会显示在"Ports"下、而只显示为 HID。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    很抱歉我的答复出现延误。 请将 MSPFET 底部的标签照片发给我。  接下来,我会给你一个朋友的请求。  我将在邮件中要求您提供完整的邮寄地址(我假设您是在美国)(这样它将保持隐私)。  我会看一下我能否得到我们的一个 FAE 可以得到另一个、或者我会给您一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我遇到了完全相同的问题、但我是英国员工。 我该怎么办? 由于我们需要一个紧急项目、现在无法取得进展、因此我们订购了第二天保修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需在此处添加该元件即可用于文档编制和其他测试。

    Andrew -尝试使用 CCS6.0 - CCS6.1.0。 我能够让 MSP-FET 使用该版本的 CCS "几乎"地对固件进行重新编程。 红色 LED 将闪烁、在最终失败和返回相同的恢复失败消息之前完成大约67%。

    只是想知道你的是否表现出相同的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAM - BTW、我检查了最新的 PCB 文件、修订版2.0.6是最新的。  我在私人聊天中给你发了一些指示来尝试一些东西,并认为我会在这里重复为其他人发现自己在这种情况下。

    尝试使用恢复过程时、您是否记得重新连接 USB 电缆时、您的 PC (Windows)指示 USB 设备已连接、如果您查看设备管理器、它会显示为符合 HID 的设备?

    再次尝试通过安装 J2跳线、重新连接 USB 电缆来进行恢复。  您知道如何使用 PowerShell 吗?  如果是、请打开 PowerShell 命令行界面并键入以下命令:

    Get-PnpDevice -class Hidclass -PresentOnly | Where-Object{$_。 PNPDeviceID -like 'HID\VID_2047*'}| ft InstanceId、Status、FriendlyName

    对于 VID_2047和 PID_0204、您是否看到类似这样的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我正在与 Sam 合作解决这个问题、我们可能已经将问题缩小到 Win 11 vs Win 10。  Sam 在3台不同的 Win 11 PC 上尝试了相同的结果。  Sam 看到是否可以找到 Win 10 PC 尝试。  问一下您、您运行的版本是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我们找到了解决方案。 Sam 在他的一台 PC 上安装了一台 VM win10、使用 MSPFLASHER、他能够成功恢复和更新他的两个 MSPFET 编程器。  我将与软件工具组一起尝试确定具体原因、并有望彻底解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis -是的、我正在使用 Windows 11 Ver 10.0.22631内部版本22631。  

    由于 IT 策略、我不太可能在我的计算机上安装虚拟机。 是否有其他可供我们尝试的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用任何 Windows 10计算机。 它不必是 VM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-是的、我们现场没有任何 Windows 10计算机、因为根据 IT 策略、我们必须更新到所有设备的最新版本。  
    我设法把程序员带回家,并在我的个人电脑上整理,似乎是行为。

    如果对具有类似 IT 策略的其他公司有 Windows 11变通办法、将会很有帮助。

    此致、

    Andrew