This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:闪存

Guru**** 2913500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1426248/msp430f6775a-flash

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问 while (FCTL3 & BUSY) 在擦除和写入、写入 while (!(WAIT & FCTL3)) 信息分区时以及使用主存储器时是否可以使用。 我已经注意到、这些主要是在代码从 RAM 内存中执行时使用、并且在闪存存储器中代码执行期间、如果操作没有完成、CPU 应该被保持。 我还在文档中看到了示例代码、在执行长字或块写入之前没有使用等待位。 所以我的问题是:可以使用 SLAU208Q 第357页的示例配置从主存储器以外的闪存中擦除和写入信息段吗? 或者、对于从闪存而不是 RAM 执行的代码、甚至对于使用 WRT 的写入字或字节操作、最好坚持使用提供的示例、而不使用 BUSY 和 WAIT 位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信息存储器和主存储器位于不同的闪存组中。 因此、您可以直接写入或擦除信息存储器。 但不允许擦除或写入与代码所在的相同存储体。  

    Unknown 说:
    从闪存(主存储器除外)写入信息段

    这里的闪存是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BSL 存储块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这应该没有问题、因为它们位于不同的银行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我可以使用  while (FCTL3和 BUSY)、也可以使用   while (!(WAIT & FCTL3)) during erase and write into main flash and infoA-D segments from BSL flash.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。