This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736:MSP6736的外部32.768有时可以##39;t work

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1429417/msp430f6736-external-32-768-of-msp6736-sometimes-can-t-work

器件型号:MSP430F6736

工具与软件:

客户发现 MSP6736的外部32.768有时无法正常工作、后来的调查发现该器件与连接到 P1.1端口的 ADC 有关。

如果首先在 P1.1上施加2.2V 电压、并且 MCU 上电、内部晶体振荡器可以开始振荡并可以执行初始化、但运行时会无法激活外部晶体振荡器、外部晶体振荡器也不会开始振荡。

如果 P1.1端口和 MCU 同时上电、MSP4306736将不工作、并且不执行主功能。

如果 P1.1端口和 AD 电路被断开、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dears、

      您有什么评论吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    描述令人困惑。 您提到了外部晶体振荡器、但我没看到。 您可能是指连接到内部振荡器的晶体。

    上电前、将2.2V 电压施加到 P1.1违反 Vcc+0.3V 的绝对最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

      可以看到外部晶体振荡器32.768K 连接到 Pin24 (XIN)、Pin25 (XOUT)。

       如果 P1.1端口和 MCU 同时上电、MSP4306736将不工作、并且不执行主功能。

       --- 客户是否需要先为 MCU VDD 上电、然后再为 AD 端口(P1.1)上电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶体和晶体振荡器之间的差异很大。 您的原理图中显示了一个晶体。

    为什么使用12pf 电容器? 该指南非常清楚:"一个手表晶振连接到 XIN 和 XOUT、无需任何其它外部组件。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 XCAP 设置为最高级别?

    您还需要注意晶体电路的布局、更多信息请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slaa322d/slaa322d.pdf