工具与软件:
客户发现 MSP6736的外部32.768有时无法正常工作、后来的调查发现该器件与连接到 P1.1端口的 ADC 有关。
如果首先在 P1.1上施加2.2V 电压、并且 MCU 上电、内部晶体振荡器可以开始振荡并可以执行初始化、但运行时会无法激活外部晶体振荡器、外部晶体振荡器也不会开始振荡。
如果 P1.1端口和 MCU 同时上电、MSP4306736将不工作、并且不执行主功能。
如果 P1.1端口和 AD 电路被断开、它可以正常工作。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
客户发现 MSP6736的外部32.768有时无法正常工作、后来的调查发现该器件与连接到 P1.1端口的 ADC 有关。
如果首先在 P1.1上施加2.2V 电压、并且 MCU 上电、内部晶体振荡器可以开始振荡并可以执行初始化、但运行时会无法激活外部晶体振荡器、外部晶体振荡器也不会开始振荡。
如果 P1.1端口和 MCU 同时上电、MSP4306736将不工作、并且不执行主功能。
如果 P1.1端口和 AD 电路被断开、它可以正常工作。

您是否将 XCAP 设置为最高级别?

您还需要注意晶体电路的布局、更多信息请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slaa322d/slaa322d.pdf