This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5738:永久损坏的 FRAM 内存区域

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1430574/msp430fr5738-permanently-damaged-fram-memory-regions

器件型号:MSP430FR5738
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

一批640个设备中有5个存在内存问题。 将两个程序加载到器件上、然后使用 Uniflash 进行验证。 第一个程序从存储器地址0xC200开始、共6786个字节。 第二个程序从内存地址0xFD20开始、持续602个字节。

在所有5个出现故障的设备上-第一个程序成功验证、但第二个程序失败。 查看内存值时、可按设置一个或多个地址  0.当尝试通过内存浏览器直接写入这些地址时,内存将在 powercycling 后再次丢失其值-或导致另一个内存地址损坏。

我发现的有问题的地址包括:

FE32
FDEE
FDF4
FDF2
FDF0

所有器件上的标记均表示:

"430FR

5738.

TI 28I

A62H J"

或者

"430FR

5738.

TI 42i

ALJZ J"

这些问题的原因可能是什么? FRAM 是否只是故障?如果是、我们预计能看到多大的百分比? 或者它们是否会在回流过程中被以某种方式损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是新芯片、但您会发现 640中有5个 在第二个编程时的 FRAM 错误。

    如果是、您可以联系 TI FAE 来帮助解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在器件上执行第二个程序、但在首次对特定存储器区域进行编程时。 我认为、如果我首先对该存储器区域进行编程、也会失败。

    TI FAE 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现场应用工程师或 TI 销售人员。

    是否有 TI 的任何人与您联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一位客户经理、但他不提供技术支持-我为什么会在这里发布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请联系您的购买渠道以获得 TI 技术支持。

    我觉得最好自己去检测出故障的芯片、第一步就是去找联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:  

    是否有人可以与我联系以获得技术支持? 我们的采购渠道通常直接通过网站进行。

    此致、

    Matt