This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5848:确定它是一个"高速器件"还是一个"低速器件"(DCORSEL)的标准

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1434361/msp430fr5848-criteria-for-determining-whether-it-is-a-high-speed-device-or-a-low-speed-device-dcorsel

器件型号:MSP430FR5848

工具与软件:

尊敬的专家:

我有一个关于 DCORSEL 的问题。

Q1:Q1:在以下句子中、我应该使用什么标准来确定器件是"高速器件"还是"低速器件"?
  

Q2:具体来说、MSP430FR5848是"高"还是"低"?
我的客户正在使用 FR5848、并已16MHz 通过设置 DCOFSEL=4h 和 DCORSEL=1来设置 DCO=DCO、但我们想知道这是否是一个不受支持的函数。

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 h

    Q1:在以下句子中、在判断器件是"高速器件"还是"低速器件"时、我应使用什么标准?

    我认为这是高速器件、因为 DCORSEL 可设置为0或1

    Q2:具体来说、MSP430FR5848是"高"还是"低"? 通过设置 DCOFSEL=4h 和 DCORSEL=1来设置 DCO=DCO=1 16MHz、  

    请查看器件数据表。 我认为 DCORSEL = 1、DCOFSEL = 4应该可以

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李晓东

    感谢您的答复! 我明白了!

    此致、
    棒极了 h