请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5848 工具与软件:
尊敬的专家:
我有一个关于 DCORSEL 的问题。
Q1:Q1:在以下句子中、我应该使用什么标准来确定器件是"高速器件"还是"低速器件"?

Q2:具体来说、MSP430FR5848是"高"还是"低"?
我的客户正在使用 FR5848、并已16MHz 通过设置 DCOFSEL=4h 和 DCORSEL=1来设置 DCO=DCO、但我们想知道这是否是一个不受支持的函数。
此致、
棒极了 h