This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5438:TMS320F28335

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1436735/msp430f5438-tms320f28335

器件型号:MSP430F5438
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、ASH、 MSP-FET

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我有一个 MSP430F5438项目。 我使用 Code Composer 8.3.0和 MSP_FET 仿真工具开发了该项目。 我能够毫无问题地刷写和调试。

由于代码已经全面调试、因此我想使用 Uniflash 对 MSP430部分进行编程。 我下载了 Unif;ash 8.8.1. 但 Uniflash 似乎无法识别 MSP-FET 器件。

当我安装 Uniflash 时、它没有询问我打算使用什么仿真工具。 我假设它支持所有仿真器。

感谢您的帮助、

Felix Valladares

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    请检查 此帖子中列出的详细信息 、并告诉我您可以找到什么。 Uniflash 应与 MSP-FET 配合使用。 如果这不起作用、还请发布错误消息的屏幕截图或粘贴。