Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, UNIFLASH, MSP-FET
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5438 主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、ASH、 MSP-FET
工具与软件:
尊敬的 TI 支持部门:
我有一个 MSP430F5438项目。 我使用 Code Composer 8.3.0和 MSP_FET 仿真工具开发了该项目。 我能够毫无问题地刷写和调试。
由于代码已经全面调试、因此我想使用 Uniflash 对 MSP430部分进行编程。 我下载了 Unif;ash 8.8.1. 但 Uniflash 似乎无法识别 MSP-FET 器件。
当我安装 Uniflash 时、它没有询问我打算使用什么仿真工具。 我假设它支持所有仿真器。
感谢您的帮助、
Felix Valladares