Other Parts Discussed in Thread: XTR117, RCV420, SN74LVC07A
主题中讨论的其他器件:XTR117、 RCV420、 SN74LVC07A
工具与软件:
尊敬的论坛:
我正在尝试构建一个能够告诉我们电缆是否连接不当或电缆是否在2条线路之间短路的电路。
我的项目中有2个不同的板、
一个是 MSP430控制器板、另一个位于不同位置、我在其中使用15米长的电缆。
我们是否有任何 IC 或电路可以让我们 知道(如果有) 电缆连接松动或电缆引脚是否短路 .
我一直在审查不同的4 -20mA 电流环路、并在其中看到 xtr117变送器和 rcv420。 我们是否能够使用这些 IC 实现电缆测试仪??
此致、
德州仪器(TI