This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:我们可以构建电缆测试仪吗?

Guru**** 2573535 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, RCV420, SN74LVC07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1435312/msp430f5529-can-we-build-a-cable-tester

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:XTR117RCV420SN74LVC07A

工具与软件:

尊敬的论坛:

我正在尝试构建一个能够告诉我们电缆是否连接不当或电缆是否在2条线路之间短路的电路。

我的项目中有2个不同的板、

一个是 MSP430控制器板、另一个位于不同位置、我在其中使用15米长的电缆。

我们是否有任何 IC 或电路可以让我们 知道(如果有) 电缆连接松动或电缆引脚是否短路 .

我一直在审查不同的4 -20mA 电流环路、并在其中看到 xtr117变送器和 rcv420。 我们是否能够使用这些 IC 实现电缆测试仪??

此致、

德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然也可以、但您也可以沿线路发送脉冲序列、并使用接收器器件的 ADC 验证它是否通过正常、并且只能在正确的线路上进行。 如果您需要更大的电流、可以使用一个开漏缓冲器和另一端的上拉电阻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的答复、

    我在用于不同用途的电缆中有10条线路、 我应该能够检查 每条线路中的断开情况、还有第二块电路板的空间更小。

    您能不能建议任何简单的电路。。。

    此致、

    德州仪器(TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送器将使用10个 GPIO、并具有 SN74LVC07A 六路开漏缓冲器、因此您需要2个。

    您还需要将10个 ADC 输入连接到每个缓冲器的电缆侧。

    接收器将具有10个上拉电阻器、这些电阻器连接到3.3V、并由10个 ADC 进行监控。 每个上拉电阻消耗大约10mA。

    从所有输出均为低电平开始。 验证每个引脚上接收器处的电压是否为低电平。 如果不是、则表示开路。

    每次一个、将 TX 输出设置为高电平。 确认 RX 上的相应引脚为高电平。

    将所有 TX 引脚设定为高电平。 每次一个、设置每个低电平并验证它在 RX 处是否变为低电平。 检查所有其他线路、如果有任何线路处于低电平、则表示线路之间存在短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、真的是个好主意。  

    xtr117是一个两线制发送器、因此我需要为总共10个通道构建 、相对而言、还需要使用晶体管和其他无源器件的数量。  

    如果我的假设 是正确的、那么使用这些 IC 所需的两个电路板上的空间都非常小、 请分享任何参考电路以便更好地理解。  

    或者是否有其他替代方法可以做到这一点、即减少电路数量?

    此致

    德州仪器(TI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:
    我们 没有明确告知我们 电缆连接是否松动的电路。 它可以创建、尽管它不是优先级。
    此致、
    Diego Abad