This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F449:MSP 仅在8秒后工作

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1430623/msp430f449-msp-only-working-after-8-secs

器件型号:MSP430F449

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我在这里遇到了一个奇怪的问题、下面是部分原理图、希望您能够在出错时提出建议。  

1.在正常操作下,LED 可以在开机后立即显示电图。  

2.可疑 MSP 装置只能在8秒后显示字符。  

您是否怀疑联系人存在问题? 振荡器问题? 或一些看门狗复位问题?  

此致、

KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KPK、

    8秒是一个很长的时间。  我只能想象器件能保持很长的图像长度、然后器件仍能正常工作、可能是振荡器。   

    我看到电路板上有一块晶体、我是否认为代码等待此晶体信号稳定、然后再继续?  我想它会卡在这里。   

    这是在室温下发生的吗?  当我看到缓慢振荡启动问题时、通常是在非常低的温度下。

    谢谢!

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    使用的振荡器 MPN#是 AWSCR-4.00CP-T4。 如果规格满足要求、您能帮助检查一下吗?

    我们已经在将 MCU 更换为多个单元之前更换了晶体、但并没有得到改善。 然后我们更改了 MCU、它变为正常/正常。 我们执行了 ABA 交换、在首次上电时将正常状态转换为慢速状态。

    是的、这要在室温下进行测试。  

    还有其他建议吗?

    此致、

    KPK

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KPK、

    进行 ABA 测试时、您是说问题出在电路板上、而不是芯片?   

    此外、您提供的器件型号似乎适合您的4MHz 振荡器、但如果启动时间为8秒、我会更可疑32kHz 晶体。  我认为、即使在良好的条件下、这些延迟有时也可能需要几百毫秒才能稳定。   

    我们有一个有关 MSP430 32kHz 晶体振荡器的应用手册。   它涉及到晶体选型、选择合适的负载电容、布局甚至测试等所有方面、旨在帮助您查找电路安全因数。  看一下。   

    谢谢!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JD:

    使用的32.768kHz 晶体是 ABS07-32.768kHz-T  

    描述:晶振32.768kHz12.5pF SMD
    MPN:ABRACON
    Mfg:ABS07-32.768kHz-T
    使用的 MCU 是 MSP430F449IPZR
    当我检查电容值时、看起来好像没有遵循下面推荐的表。 这是否会影响启动时间并导致8s 延迟? 您是否建议更改它?  

    最佳 Rgds、KPK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JD:
    关于此问题、我想通知您、自几年前、我们已使用 TI 的器件、到目前为止一直不是问题。
    日期代码2332、接收总数:13,000件未发现缺陷。
    日期代码2336、接收总数:7000件也未发现缺陷。
     
    仅当开始使用生产日期代码2343和生产日期代码2344时、我们才发现故障。
    供参考:
    • 生产日期代码2343、故障率为1.43%(14,000pcs 系列具有200个缺陷)
    • 生产日期代码2344,我们已经生产了大约5000台,并已发现259pcs 缺陷(缺陷率:5%)。 现在、我们仍有剩余数量:大约2000pcs 可以运行。
     
    由于该故障、我们不确定是否在库存中使用日期代码2402 (总数量:13,000件)。  
    我们还想向制造商发送一些缺陷样片、以便进行故障分析。 您是否建议前往进行 FA 申请?  
    此致
    Felix