This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:电压监测系统(10种差分电压)

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442391/msp430fr2476-voltage-monitoring-system-10-difference-voltages

器件型号:MSP430FR2476

工具与软件:

大家好!

我正在尝试监控10个器件上的10个不同电压。 我正在寻找一种同时监控所有10个电压的器件或方法。 非常感谢您提供任何帮助或建议

电压范围:0V-16VDC。

谢谢!

WJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willer:

    MSP430FR2475TPT 有10个可用通道可供您使用。

    要适应高达16V 的电压、您需要在每个通道上提供一个电阻分压器。  如果在 VDD = 3.3V 的情况下运行、则可施加到任何 ADC 通道的最大电压限制为3.3V。  输入电压的范围会受到限制、具体取决于您为 ADC 选择的基准电压。  例如、如果您使用 VDD 作为基准、则 ADC 可以测量的电压范围为0至3.3V。  如果使用其中一个内部基准电压(1.5v、2.0v、2.5V)表示1.5v、那么您可以测量的电压范围是0到1.5v。  因此、相应地调整分压器的比例。  我建议您测量高达16V 的电压、使用 VDD 作为 ADC 基准。

    该器件的用户指南的第21节介绍了有关 ADC 工作情况的所有详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里还不够说明。

    您需要多高的精度? 多大的分辨率? 您希望每秒测量多少次数据?

    您试过什么? 您希望如何存储数据/报告结果?

    最重要的是、财政预算案是甚么?

    就个人而言、我会使用类似以下代码:

    https://www.ni.com/en-us/shop/model/usb-6423.html

    来完成初始化并使用 PC