This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6725A:SD24最大允许电压

Guru**** 2931000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1442640/msp430f6725a-sd24-the-maximum-allowable-voltage

器件型号:MSP430F6725A

工具与软件:

您好!

请告诉我 SD0P0和 SD0N0之间允许的最大电压。"
"AVCC 是3V 输入。"

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 DDdoor

    请参阅数据表:

     SD0P0和 SD0N0都需要保持在 AVss - 1 ~ AVcc 范围内、然后还需要保持 VI、A+- VI、A-处于 AVSS/ Vref 增益。

    此致、

    Helic