Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969-SP 工具与软件:
MSP430FR5969-SP 的数据表声称其在125°C 下 SEL 抗扰度可达72MeV.cm2/mg、但 SEE 测试报告声称该器件仅在25°C 下进行测试。 SEL 硬度是通过设计来保证的、还是该器件实际上在高温下进行了测试?