This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969-SP:SEL 保证

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1447097/msp430fr5969-sp-sel-guarantee

器件型号:MSP430FR5969-SP

工具与软件:

MSP430FR5969-SP 的数据表声称其在125°C 下 SEL 抗扰度可达72MeV.cm2/mg、但 SEE 测试报告声称该器件仅在25°C 下进行测试。 SEL 硬度是通过设计来保证的、还是该器件实际上在高温下进行了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好、72 MeV 实际上是来自第三方测试、因此我们目前正在努力验证这一点、因为它是在相当长的时间之前完成的、我认为组中没有人参与本次测试。 我们实际进行的测试将是高温测试、之后我们将使用最新的测试结果更新配套资料。 我们目前计划完成本~2015年第1季度会议。

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢 Brian!