This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6775A:DCO

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1451677/msp430f6775a-dco

器件型号:MSP430F6775A

工具与软件:

您好!

我想问问在一个示例中、在哪里把 DCO 设置为8 MHz、在 UCSCTL2寄存器中还设置了 FLLD_2。 在 UCSCTL 中设置 SELM_DCOCLK 和 SEL_DCOCLK 和 SEL_REF0CLK。  当 DCOCLKDIV 未设置为任何时钟时、是否有任何理由设置该寄存器中的 FLLD_2? 此外、还可以安全地将8 MHz 与不带分频器的 MCLK 模块配合使用? 我的意思是、在没有任何修改 PMM 的情况下、8 MHz 在连接到没有分频器的 MCLK 时是否也会损坏任何模块? 我在数据表中找到了推荐设置、其中指出 PMMCOREVx = 0 to max 8 MHz、也没有注意到任何关于默认由 MCLK 供电的频率限制信息。 所以我只想确保某些资源规定、在为 MCLK 设置频率时要小心。 我还 使用 FLLD_0将 DCO 和 DCOCLKDIV 设置为8 MHz、看起来像器件正常工作一样没有发生任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 启用时钟调制、必须至少设置2个 FLLD、那么您可以参阅用户指南中的注释

    如果您未启用它、我认为应该没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    当我不在我的程序中使用 sigma-delta 模块时? Σ-Δ 模块是 ADC 模块 SD24_B 不是吗? 它是否会有任何副作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。 如果您不使用  Σ-Δ 调制、我认为应该没有问题。