This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67761:关于精确时钟、MCLK 和5MHz UART 的一些问题

Guru**** 2579725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1454958/msp430f67761-some-questions-about-accurate-clock-mclk-and-5mhz-uart

器件型号:MSP430F67761

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在开发 MSP430F67761IP FW。 下面列出了一些问题。 请帮助您澄清。 谢谢你。

  1. 客户了解到 MSP430F67761无法在外部提供准确的25MHz HFXT。 客户想知道他们是否需要 更精确的时钟、是否可以通过"P4.3/PM_UCA3CLK/S29"馈送振荡器时钟?
  2. 如果问题1是"是"、那么软件中需要设置什么设置?

下面列出了有关 MCLK 和5MHz UART 的其他问题

    3.如果这个 MCU 时钟采用 DCO 结构、那么他们应该设置哪些寄存器来使 MCLK 以最高的内部频率运行?

    如何设置 eUSCI (UART 模式)来支持5MHz (UART 模式)比特率?