This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:未接收到干净的下游信号以进行水流钳评估

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1452842/msp430fr6047-not-receiving-clean-downstream-signal-for-clamp-on-water-flow-evaluation

器件型号:MSP430FR6047

工具与软件:

你(们)好

我目前在 V 配置中设置了1MHz。 连接到铜管和 PEX 管上的共模电压。  

我使用 MSP430FR6047 EVM 时采用了以下设置;

传感器设置为45度、相距约5.5cm。

增益设置为-6.5dB、但测量无论如何都是接收器侧。

请参阅我收到的铜管(CP)和 PEX 管的随附图  

e2e.ti.com/.../CPTIEVM2.pdfe2e.ti.com/.../PEXTIEVM.pdfe2e.ti.com/.../PEXTIEVM2.pdfe2e.ti.com/.../CPTIEVM.pdf

谢谢 Calex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calex:

    我需要一些时间来向我们的水表专家寻求帮助、稍后会在这里进行更新。

    此致、

    Pengfei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Calex:

    在仪表钳位上很难接收信号、尤其是在铜管上。 这些捕获计算输出电压。 激励信号查看 Find、表明电路板正在工作。 但这些图片中没有接收信号。 如果您在 示波器中看不到接收信号、则 MCU 也无法接收该信号。  

    我们有一份应用手册讨论了 PVC 管上的仪表夹具。 客户可以先参考。  https://www.ti.com/lit/pdf/slaa949

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:  

    感谢您的回复。 新年快乐!

    与钳位开启应用手册相比、此处设置的不同之处在于它们采用 V CONFIGURATION、而不是采用传感器的直接路径(应用手册中)。 类似于此应用手册中的图4?   https://www.ti.com/lit/wp/sway007/sway007.pdf?ts = 1736329702952&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FEVM430-FR6047

    因此、屏幕抓图在"ADC Capture"中显示 UPS 和 DNS。 在接收器侧进行测量。 这意味着分别接收到的上游和下游信号还是这只是正常的激励信号。 如果是、接收信号应该是什么样的? 以及它与共享屏幕抓图有何不同。  

    如果您可以分享任何示例、我可以将其发送给客户以重新进行测试。 我也建议尝试传感器的直接路径方向、看看这是否有用。  

    非常感谢  

    CALEX   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正常捕获如下所示。 黄色线表示激励信号、蓝色线表示接收信号。   

    据我所知、V 配置类型更难获得可接受的接收信号、因为它需要反弹。 我建议在钳位式电表上使用直接路径。  

    此致、

    Cash Hao