This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5659:PORT26勘误表

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1462483/msp430f5659-port26-errata

器件型号:MSP430F5659

工具与软件:

团队、  

您能帮助回答我的客户以下问题吗?

我们在应用中使用 P1.1和 P1.2作为输入。 P1.1用作内部下拉电阻、P1.2用作内部上拉电阻。

为了实施权变措施1A (根据上文勘误屏幕截图)、我计划在启动过程中使 P1.1和 P1.2都为输出低电平、并在需要初始化 GPIO 时在我们的应用中根据需要对它们进行配置(P1.1为 I/p PD、P1.2为 I/p PU)。

我的问题是–将这两个引脚保持为输出低电平以使权变措施1A 无缝工作所需的最短时间是多少。 我在勘误表(或任何其他 TI 文档)上未找到此信息。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viktorija:

    我们的时间没有设定、但我认为、将其输出设置为低电平、然后使用内部电阻器将 IO 设置为输入、这样您需要的时间就足够了。 只需在 IO 能够正确读取引脚之前看到0状态。

    如果它不起作用、那么您可能需要添加几个时钟周期以允许任何电容消耗。  

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    勘误表中具体提到了外部上拉电阻器。 因此在使用内部上拉电阻时、电阻似乎并不适用。