This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET:不识别微控制器和其他问题

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1460076/msp-fet-not-recognizing-microcontroler-and-other-issues

器件型号:MSP-FET

工具与软件:

您好、专家。

我´ve 过 MSP-FET 闪存仿真工具 ´s ,这是我所有工作的项目的编程工具;然而,有一个未解决的问题,我和我的团队,并且是一个事实,在一段时间后,每个人 MSP-FET 我使用过、提出了问题并停止让我使用它们、它停止工作并识别微控制器、开始提供高工具电压(高达5V、即使当我将其设置为3V 时)、它停止让我调试、然后、我必须购买另一个以保持工作。

这关系到我、让我思考:

1.- 我是否可以在设计、验证和生产过程中使用此工具? 是否适合持续使用?

2.- 我是否可以执行任何操作来"维修"MSP-FET 以便继续使用它们?

3.- 此工具是否存在延时用途?

4.- 此工具是否有任何类型的保证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:
    您能介绍一下如何使用 MSP-FET 吗? 此外、当您提到停止工作时、您能否描述它通常是如何发生的? 在时间寿命和保证方面、此器件遵守我们评估类商品的标准销售条款和条件。  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我附上这个帖子的原理图 JTAG 我电路板上的连接:

    在尝试闪存或调试时、问题开始显示以下错误:

    * 初始化仿真器时出错:MSP-F430已经在使用中

    * 连接到目标时出错:未知设备

    两种错误都无法n´t 我们继续调试或刷写微控制器。 一旦它开始显示这些消息、JTAG 消息有时就会开始显示、有时它允许工作;但是、随后开始显示这些消息、直到我们无法继续工作。

    我们尝试过(根据 e2e 论坛上的多篇文章)

    1. 更换计算机。

    2. 我们已经完成了"MSP 调试器用户指南/调试探针硬件和软件/5.6.5.3 MSP-FET HID 冷启动"中显示的 MSP-FET HID 冷启动、但没有成功。

    3. 我们已经删除了驱动程序、并重新安装它们。

    4.我们已经尝试过 CCS MSP Flasher 工具 .

    让人担心的是、我们使用这些 MSP-FET 已经有一段时间了、并且我们观察到了这种行为。

    大家好 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:
    您能向我确认一下、 您正在编程的器件都没有承受过大的应力、并且您使用的 SBW 电缆比 MSP-FET 附带的电缆更长吗?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以说我们没有过度强调它们。

    除了 MSP-FET 随附的电缆外、我们还使用6in 和2in 连接器来设置电路板配置集。 它们都不起作用。

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我存在误解、我不使用 SBW 连接、而使用4线制 JTAG 通信。 "与 MSP-FET 一起提供的 SBW"是 MSP-FET 工具附带的黑色电缆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我按照提供的原理图连接了 RST/NMI RC 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们确实遵循了建议、我只是错过了上次上传的图像。 所以问题应该是另外一回事。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-FET 中的"MSP-FET VCC Tool"或 VCC Target"如何连接到电路板? 从而通过 MSP-FET 设置正确的 IO 驱动电平。 未连接可能会解释您的大多数(如果不是全部)问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用" VCC TARGET "已连接"和" VCC TOOL "已断开连接。 最后几天我们尝试了" VCC TOOL "已连接"和" VCC TARGET "已断开连接、但我们有相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:
    很抱歉迟到了响应。 您使用的电路板是否是定制电路板来为器件编程? 此外、您正在使用哪个版本的 CCS?  
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是定制电路板。

    我使用过:

    *20.0.0

    *12.8.1.

    *12.8.0

    *12.3.0

    * 11.2.0

    大家好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:
    由于设备最初可以正常工作(假设部件不会承受过大的应力)、此问题似乎更有可能与客户面临的问题类似: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1340945/msp430fr2355-msp-fet430uif-is-already-in-use---still-crazy-after-all-these-years/5149343#5149343
    除了上述建议外、我建议仔细检查电路板与 MSP-FET 的连接。  

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚尝试了最后的链接信息、但我们仍处于同一问题。 我们遵循了所有步骤、但保持不变。

    有任何可能的解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    我发现另一个与 Unkown 器件错误相关的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/838768/msp430f5529-msp430-error-connecting-to-the-target-unknown-device

    如果是这样、请告诉我。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    如前所述、问题在于它们一直在正常工作、直到问题发生、然后停止工作;这意味着我们可以进行良好的标头配置。 我已经检查了引脚配置、没有问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:
    在我发送的 E2E 线程中、他们推荐一种调试方法、就是 使用 LSA 检测或捕获 JTAG 和 RST 信号、并从 JTAG 中查找启动序列以及 TDO 线路上的响应。 我建议尝试这样做只是为了验证情况是否属实。  
    最好的 Regarss 酒店
    Diego Abad