Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET
工具与软件:
您好、专家。
我´ve 过 MSP-FET 闪存仿真工具 ´s ,这是我所有工作的项目的编程工具;然而,有一个未解决的问题,我和我的团队,并且是一个事实,在一段时间后,每个人 MSP-FET 我使用过、提出了问题并停止让我使用它们、它停止工作并识别微控制器、开始提供高工具电压(高达5V、即使当我将其设置为3V 时)、它停止让我调试、然后、我必须购买另一个以保持工作。
这关系到我、让我思考:
1.- 我是否可以在设计、验证和生产过程中使用此工具? 是否适合持续使用?
2.- 我是否可以执行任何操作来"维修"MSP-FET 以便继续使用它们?
3.- 此工具是否存在延时用途?
4.- 此工具是否有任何类型的保证?