主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MSP-FET
工具与软件:
您好!
我正在使用一个嵌入式系统、其中包含 MSP430F5308作为子处理器来收集传感器数据。 我需要制作一根自制的电缆、通过 JTAG (定制) 10引脚接头将 MSP-FET 与该处理器连接。 一段时间以来、此方法一直运行良好、我已经能够使用 UniFlash 根据需要连接/编程和擦除处理器。 最近、我遇到了两种 UniFlash 程序根本无法连接到处理器的情况。 我从软件得到的响应是"No debug probes/devices detected (未检测到调试探针/设备)"。 我的工作站使用的是 Windows 11、而设备管理器报告 MSP Application UART1和 MSP 调试接口虚拟通信端口"工作正常"。
我已经使用适当的 TI 文档仔细检查了 MSP-FET 和针对目标的定制引脚分配10引脚连接器(MSP430F5308)之间正在进行的连接、完成了我创建的定制电缆两端之间的连续性检查、并且验证了在这两种情况中的每一种情况下、MSP430处理器看上去都还在运行。
除非我意外执行某项操作、否则两个处理器都不安全、以至于 JTAG 接口被禁用。 是否存在可能发生此类情况的情况?
非常感谢。