This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5308:MSP430F5308

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5308, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1461861/msp430f5308-msp430f5308

器件型号:MSP430F5308
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-FET

工具与软件:

您好!

我正在使用一个嵌入式系统、其中包含 MSP430F5308作为子处理器来收集传感器数据。  我需要制作一根自制的电缆、通过 JTAG (定制) 10引脚接头将 MSP-FET 与该处理器连接。  一段时间以来、此方法一直运行良好、我已经能够使用 UniFlash 根据需要连接/编程和擦除处理器。  最近、我遇到了两种 UniFlash 程序根本无法连接到处理器的情况。  我从软件得到的响应是"No debug probes/devices detected (未检测到调试探针/设备)"。   我的工作站使用的是 Windows 11、而设备管理器报告 MSP Application UART1和 MSP 调试接口虚拟通信端口"工作正常"。   

我已经使用适当的 TI 文档仔细检查了 MSP-FET 和针对目标的定制引脚分配10引脚连接器(MSP430F5308)之间正在进行的连接、完成了我创建的定制电缆两端之间的连续性检查、并且验证了在这两种情况中的每一种情况下、MSP430处理器看上去都还在运行。

除非我意外执行某项操作、否则两个处理器都不安全、以至于 JTAG 接口被禁用。  是否存在可能发生此类情况的情况?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    >>在一段时间内、这种方法一直运行良好、我已经能够根据需要使用 UniFlash 连接/编程和擦除处理器。  最近、我遇到了两种 UniFlash 程序根本无法连接到处理器的情况。   

    您提到该操作失败了两次、您在该过程中执行了多少次? 目前、您能否成功对器件进行编程或擦除? 您能否考虑使用 CCS www.ti.com/.../CCSTUDIO 作为 PC 端软件尝试一下?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我本应该澄清一下。  我拥有两块电路板、最初我能够使用 UniFlash 对 MSP430F5308处理器进行擦除/编程、然后在某个时候 UniFlash 无法连接到这两个电路板上的微控制器。  此时、UniFlash 将显示"No debug probes/devices detected (未检测到调试探针/设备)"。

    我一直在使用 CCS 来配合 MSP430处理器使用、但是无论何时我启动一个调试会话、IDE 都无法连接到(两个)处理器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    目前、对于两个电路板、CCS 或 uniflash 连接有时会失败、还是每次失败?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于这两个电路板、CCS 或 UniFlash 均无法连接到 MSP430F5308处理器。  对于这两块 PCB、我最初都能够连接/擦除/编程处理器、然后2周左右后、JTAG 连接似乎停止工作/连接。

    JTAG 信号线之间应该有任何串联电阻、或者与 TEST/SBWTCK 或/RST 连接串联吗?  我没有看到文件中提到的任何东西。。。  

    目前、电路板有一个47k 电阻器和10nF 电容器连接到 MSP430f5308...上的/RST 引脚  以下是 MSP-FET 与目标(10引脚连接器)之间的连接:

    MSP-FET 引脚        目标引脚/连接(10引脚2x5 0.1"间距)

    1 TDO/TDI          2  PJ.0/TDO

    3 TDI/ VPP          4  PJ.1/TDI/TCLK

    4 VCC_TARGET    1  3.3V (目标)

    5 TMS              6  PJ.2/TMS

    7 TCK             8  PJ.3/TCK

    8 测试/ VPP        7  测试/SBWTCK

    9 接地             9  GND (目标)

    11 RST            5  /RST/NMI/SBWTDIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    >>对于两块 PCB、我最初能够连接/擦除/编程处理器、然后在2周左右之后、JTAG 连接似乎停止工作/连接。

    这是奇怪的。 目前、我不知道这个问题的根本原因。

    请 根据 MSP 调试器用户指南(修订版 O)检查 JTAG 连接: www.ti.com/.../slau647o.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将此 TT 标记为已解决、因为目前我们不需要解决此问题。  非常感谢您的支持。