This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:是否有检查软件(如 SUM 代码)的工具?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1470595/msp-gang-is-there-a-facility-to-check-software-such-as-sum-codes

器件型号:MSP-GANG

工具与软件:

大家好!

MSP430FR2032IG48R 或 MSP430FR5859IDAR 使用 MSP-GANG 编写。
通常、SUM 代码用于检查写入软件、但使用此编程器时、SUM 不会显示、因此会检查应用程序中显示的 CRC 代码。
但是、结果表明、即使使用相同的编写软件、代码也会因应用版本而异。
比较的应用程序版本为版本。 1.03.01和版本 1.03.08.
您知道原因吗?
此外、还有哪些其他检查功能(例如 SUM)可用?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CRC 是一种校验和、因此我不确定您要问什么。

    至于"1.03.01"与"1.03.08"之间的差别、这是指甚么?

    很多事情都可以将这两者之间的校验和更改为基于同一软件编译、包括一些标准 C 宏命令(如_date_和_Time_)、这会更改每个编译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    已检查 CRC 代码、但不同版本的 MSP-GANG-SOFTWARE 似乎产生不同的 CRC 代码、即使它们是相同的写入程序也是如此。
    请解释原因。
    此问题的唯一解决方案是相同的版本吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    我现在要检查 CRC 计算、是因为这个原因引发了 MSP-Gang CRC 错误、还是要检查您自己的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我的客户只检查上图中的"图像 CRC"。
    我们不会根据我们自己的系统对其进行检查。
    尽管要写入的软件是相同的、但不同版本的应用程序之间的"映像 CRC"也不同。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    该软件的版本确实会影响 CRC 计算、相同版本的 MSP-GANG 和相同代码将生成相同的 CRC、但更新任一版本都将更新 CRC。

    此致、
    Luke