This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:Fcapclk 参数和频移设置查询

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1469430/msp430fr2676-fcapclk-parameter-and-frequency-shift-settings-inquiry

器件型号:MSP430FR2676

工具与软件:

您好!

MSP430FR2676数据表包含一个称为 Fcapclk 的参数、该参数的标称值为16 MHz。
在测试条件下、它表明 FREQSHFT=00b。

这是否意味着通过将 FREQSHFT 设置为01b、10b 或11b、可以将频率更改为16 MHz 以外的值?

请你澄清这一点。

此致、
DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDdoor:

    CapTIvate 可以在4个不同的频率下运行。  FREQSHFT 控制所需的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis Lehman、

    客户正在调查是否可以实施 EMC 对策和措施来防止相邻电路板之间的干扰。

    文档说明启用 EMC 会使用四种不同的频率应用噪声对策。

    但是、在之前的情况(不涉及 TI 产品)中、客户在启用 EMC 的情况下使用互电容法在多个相邻电路板之间遇到干扰。

    鉴于此、客户现在正在探索针对此情况的潜在对策。

    CapTIvate 中是否有任何设置或配置可以帮助解决或防止此类板对板干扰?

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    电路板之间的互电容信号交叉耦合、或辐射发射导致电气干扰的问题。  

    客户能否分享一张照片或图表、在发生干扰时显示电路板的位置?

    这种干扰是否仅在人触摸任何一个电路板上的传感器时发生、还是始终发生?

    应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis Lehman、

    我正在转发客户对您的询问的回复。

    -问题是电路板之间的互电容信号的交叉耦合,还是辐射发射导致电气干扰的问题?
    客户的回应:这是辐射发射问题。

    -当发生干扰时,客户是否可以分享一张照片或图表,显示电路板在其位置?
    客户的回应:他们不能分享照片或图表。

    -这种干扰只在一个人触摸任何一个板上的传感器时发生,还是一直发生?
    客户的回应:始终发生。


    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    所以客户当前未启用 CapTIvate EMC 功能、对吗?  如果 PCB 彼此分开、噪声是否会 降低?  PCB 距离有多近?  它们是并排、还是相互共面?  一个 PCB 是相互影响还是相互影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dennis Lehman、

    客户计划启用 CapTIvate EMC 功能并将 PCB 并排排列。

    除了 CapTIvate EMC 功能外、CapTIvate 中是否有任何其他设置或配置有助于减轻这种类型的板对板干扰?

    继续按顺序触发已连接的 MCU (例如 MCU1触发 MCU2)来解决多个电路板之间的干扰是否是一种好方法?

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.客户似乎遇到这个问题不是用 MSP430解决的吗?

    2.我的建议如下:

    • 软件:启用 EMC 功能(可能需要根据数据记录调整参数)。  
    • 硬件:在每个 PCB 的边缘添加接地面板。 这有助于减少不同 MSP430之间的串扰。

    3.触发 MCU 命令绝对有用。 因为这可以确保不会同时出现触摸围巾。 但我建议客户保留此选项、例如使用 GPIO 和首先尝试我的建议、因为这样将在软件上添加更多更改。

    伊森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elson Zhou、

    感谢您的支持。

    客户正在考虑如何根据以前未使用 MSP430的产品遇到的问题、对 MSP430实施对策。

    此致、
    DDdoor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DDdoor:

    以下是我的建议:

    1.使用 GPIO。 MSP430  1  使用 GPIO 触发 MSP430 2MSP430  2使用 GPIO 触发 MCU3、MSP430  3触发 MCU1。

    2.使用主机 MCU 通过通信逐个触发 MSP430。

    我建议第二个。 原因是:

    1.您可以选择是否使用 反向测量。

    2.第一个可能会由于一个 MSP430问题而导致总测量。

    伊森