This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:硬件版本1.06和 MSP GANG 编程器版本1.05之间的差异。

Guru**** 2452830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1480153/msp-gang-differences-between-hardware-rev-1-06-and-rev-1-05-of-the-msp-gang-programmer

器件型号:MSP-GANG

工具与软件:

大家好!

MSP GANG 编程器的硬件版本(1.06)和版本(1.05)之间是否有差异?
如果不同的硬件版本可能会阻止您对器件进行写入、请告知我们。

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    您或许可以使用最新的软件来查看它是否起作用。

    哪个硬件版本有问题、我可以查看我是否有该版本的硬件并进行测试。 (正在加载到哪个器件?)

    顺便说一下、MSP-GANG 现在未维护、因此可能很难找到细节差异。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    感谢您的答复。

    我的客户说、使用版本1.05、他们可以编写、但使用版本1.06、他们无法编写。
    条件如下。
    有什么需要检查的吗?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito:

    不幸的是,我只有一个版本的帮派1.05。

    根据您的连接、我认为缺少一个带有硬件板的 VCC。 请将 VExt 连接到目标 VDD、我在 MSPGANG 用户指南中找到以下声明:

    B.R.

    SAL