Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043
工具与软件:
您好!
我叫 Sachith Kasthuri。 请查看以下客户问题并为我提供解决方案。
---------------
我们正在实施适用于 MSP430FR5043的软件、但微控制器的启动有问题。
器件在连接调试器的情况下工作正常、但如果在没有调试器的情况下停止或重新启动、微控制器将无法正常工作。
使用 MSP430FR6043则不存在此类问题。
对于我用作 MSP430FR6043示例基础的程序、并将器件和链接器脚本修改为 MSP430FR5043。
我在论坛上发现了哪些可能的问题:
- 如果它未被初始化的话复位向量-这应该可以、被映射在0xFFFE 上
- 程序以 BSL 开头、但不会启动主程序???
您是否知道问题可能出在哪?
您是否有为 MSP430FR5043制作的 USSSWLib 示例?

随附了 MSP430FR5043的原理图。
我还有一个问题、是否可以在没有32.768kHz 振荡器的情况下使用微控制器、因为这种应用不需要超低功耗运行。
--------------------------------------------------------
谢谢!
Sachith