This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5043:启动问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5043, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1482698/msp430fr5043-startup-issue

器件型号:MSP430FR5043
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6043

工具与软件:

您好!

我叫 Sachith Kasthuri。  请查看以下客户问题并为我提供解决方案。

---------------

我们正在实施适用于 MSP430FR5043的软件、但微控制器的启动有问题。

器件在连接调试器的情况下工作正常、但如果在没有调试器的情况下停止或重新启动、微控制器将无法正常工作。

使用 MSP430FR6043则不存在此类问题。

对于我用作 MSP430FR6043示例基础的程序、并将器件和链接器脚本修改为 MSP430FR5043。

我在论坛上发现了哪些可能的问题:

  • 如果它未被初始化的话复位向量-这应该可以、被映射在0xFFFE 上
  • 程序以 BSL 开头、但不会启动主程序???

 

您是否知道问题可能出在哪?

您是否有为 MSP430FR5043制作的 USSSWLib 示例?

 

随附了 MSP430FR5043的原理图。

 

我还有一个问题、是否可以在没有32.768kHz 振荡器的情况下使用微控制器、因为这种应用不需要超低功耗运行。

--------------------------------------------------------

谢谢!

Sachith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能与客户未对 FR5043工程使用正确的.cmd 文件相关。 请按照 随附指南将工程从 FR6043修改为 FR5043。  

    e2e.ti.com/.../7080.MSP430FR5043_5F00_SW_5F00_Changes.zip

    强烈建议在应用中使用外部32k 晶振。 它可以为系统提供精确的时间。

    此致、

    Hao Csah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Csah :

    感谢您的快速回复!

    我将转发您的回复、并将回复客户反馈

    谢谢!

    Sachith