This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7960A:用于读取寄存器的 MSPM0L1306代码

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7960A, MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1503345/trf7960a-mspm0l1306-code-for-reading-registers

器件型号:TRF7960A
Thread: MSPM0L1306SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:



大家好、我制作了一个基于 TRF7960A 读取器并由 MSPM0L1306 MCU 控制的电路板、在上面、您可以看到此类电路板的原理图。 对于编码、我想分步进行、现在我尝试读取一个简单的寄存器值。 但我得到的响应始终是0x00 (可能是读取请求没有n´t 甚至没有到达 IC)。 通过 SysConfig 工具配置的 SPI 接口、无中断、2MHz 数据速率、Motorola 3线(我独立处理 CS 信号)、时钟极性和相位最初为0 (读取模式时、时钟极性变为1)。 我n´t 了 CLK、n´t 和 MOSI 内部下拉电阻器、因此当我禁用 SPI 以更改时钟极性时、它们不会进入高阻抗´s 状态(我不知道是否会出现这种情况)。 您能否帮助我识别和修复问题(也可能是硬件问题)?

#include "mspm0l130x.h"
#include "stdio.h"
#include "ti_msp_dl_config.h"

// Macros
#define HWREG(x) (*((volatile uint32_t *)(x)))

// Registers
#define Status_Control 0x00
#define ISO_Control 0x01
#define Tx_Pulse_Lenght_Ctrl 0x06
#define Rx_No_Resp_Wait_Time 0x07
#define Rx_Wait_Time_Register 0x08
#define Mod_Register 0x09
#define Rx_Special_Settings 0x0A
#define IRQ_Status 0x0C
#define IRQ_Mask 0x0D
#define FIFO_Status 0x1C
#define FIFO_Register 0x1F

// Constants
#define ISO14443A 0x08
#define OOK 0x21
#define Enable_RF 0x21
#define Disable_RF 0x01
#define Pulse_Lenght 0x20
#define No_Resp_Wait_Time 0x0E
#define Rx_Wait_Time 0x07
#define Special_Setting 0x20
#define IRQ_Mask_Set 0x3E
#define REQA_Command 0x26
#define ISO14443A_No_CRC 0x88
#define End_of_Tx_IRQ 0x80
#define End_of_Rx_IRQ 0x40
#define Collision_IRQ 0x02
#define SPI_Phase0 0x00000007
#define SPI_Phase1 0x00000207
#define SPI_Pol1 0x00000107
#define SPI_Pol0 0x00000007

// Direct Commands
#define SW_Init 0x03
#define Rst_FIFO 0x0F

// Function Prototypes
void TRF7960A_Init(void);
void TRF7960A_WriteRegister(uint8_t addr, uint8_t data);
uint8_t TRF7960A_ReadRegister(uint8_t addr);
void TRF7960A_DirectCommand(uint8_t cmd);

// Global variables
uint8_t reg_value = 2;

int main(void)
{
    SYSCFG_DL_init();

    DL_GPIO_setPins(TRF7960A_PINS_PORT, TRF7960A_PINS_SS_PIN); // SS to high

    TRF7960A_Init(); // Configuring TRF7960A
   
    while (1) {

        reg_value = TRF7960A_ReadRegister(ISO_Control);

        printf("%x\n", reg_value);
   
        delay_cycles(64000000); // 2s delay
    }

}

// Initializate TRF7960A
void TRF7960A_Init(void) {
    // ISO14443A configuration
    TRF7960A_DirectCommand(SW_Init); // Power Up
        delay_cycles(320000); // 10ms delay to wait for TRF7960A clock stabilization

    TRF7960A_WriteRegister(ISO_Control, ISO14443A); // ISO14443A 106kbps
    TRF7960A_WriteRegister(Mod_Register, OOK); // OOK (100%), 6.78MHz Clock (not used)
}

// Write in TRF7960A registers
void TRF7960A_WriteRegister(uint8_t addr, uint8_t data) {
    uint8_t cmd = (0x00 | addr) & 0x1F; // (0x00 | addr): B6 to Write Mode (0). (& 0x1F): To guarantee B4-B0 right address

    printf("%x\n", cmd);

    DL_GPIO_clearPins(TRF7960A_PINS_PORT, TRF7960A_PINS_SS_PIN); // SS to low
    DL_SPI_transmitDataBlocking8(SPI_0_INST, cmd); // Transmit the address of the desired register to write
  
    DL_SPI_transmitDataBlocking8(SPI_0_INST, data); // Write the desired value on the register

    DL_GPIO_setPins(TRF7960A_PINS_PORT, TRF7960A_PINS_SS_PIN); // SS to high
}

// Read a TRF7960A register
uint8_t TRF7960A_ReadRegister(uint8_t addr) {
    uint8_t cmd = (0x40 | addr) & 0x5F; // B6 to Read Mode (1). (& 0x5F): To guarantee B4-B0 right address
    uint8_t data = 1;
   
    printf("%x\n", cmd);

    DL_GPIO_clearPins(TRF7960A_PINS_PORT, TRF7960A_PINS_SS_PIN); // SS to low
    DL_SPI_transmitDataBlocking8(SPI_0_INST, cmd); // Transmit the address of the desired register to read

    DL_SPI_disable(SPI0);
    HWREG(SPI0_BASE + 0x1100) = SPI_Pol1; // SPI clock polarity = 1
    DL_SPI_enable(SPI0);

    data = DL_SPI_receiveDataBlocking8(SPI_0_INST);

    DL_SPI_disable(SPI0);
    HWREG(SPI0_BASE + 0x1100) = SPI_Pol0; // SPI clock polarity = 0
    DL_SPI_enable(SPI0);

    DL_GPIO_setPins(TRF7960A_PINS_PORT, TRF7960A_PINS_SS_PIN); // SS to high
   
    return data;
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DirectCommand()函数、对不起、我忘了把它放在那里。

    // Direct command to TRF7960A
    void TRF7960A_DirectCommand(uint8_t cmd) {
        uint8_t tx_cmd = (cmd | 0x80) & 0x9F; // B7 to Direct Command (1). (& 0x9F): To guarantee B4-B0 right address
        
        printf("%x\n", tx_cmd);
    
        DL_GPIO_clearPins(TRF7960A_PINS_PORT, TRF7960A_PINS_SS_PIN); // SS to low
        DL_SPI_transmitDataBlocking8(SPI_0_INST, tx_cmd); // Transmit the address of the desired register to write
        DL_GPIO_setPins(TRF7960A_PINS_PORT, TRF7960A_PINS_SS_PIN); // SS to high
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

     我不熟悉 M0 MCU 的 SPI 接口配置方式。 TRF79xxA 的软件示例基于 MSP430 MCU。 话虽如此、如果您可以生成 TRF79xxA 数据表中所示的相同 SPI 波形、那么它们应使用 M0 MCU。  

     下面的代码似乎建议您尝试写入注册表、而不是读取论坛标题描述中的注册表。  

    DL_SPI_transmitDataBlocking8 (SPI_0_INST、TX_cmd);//发送要写入的所需寄存器的地址

    例如、您必须创建以下 SPI 波形、以便在单个地址模式下将值0x21写入地址0x0处的寄存器。  

    要从地址0x0开始执行连续地址写入、您需要从第一个字节开始并加上0x20、这表示连续地址模式、从地址0开始、然后是后续数据。 该地址将在内部自动递增。 在以下示例中、它在连续模式下向寄存器0x0写入7个字节的数据(0x21、0x2、0x0、0x0、0xC1、 0xBB 和0x00)。  

    此外、要发出简单的库存命令、您需要从 M0到 TRF79xxA 生成以下 SPI 波形。 我建议您使用逻辑分析仪来查看 SPI 接口、并确保您的波形与数据表中显示的波形相匹配。 通过这样做,你将有一个很好的成功机会。 如果您有  MSPM0L1306特定的问题、请通过指定相应的器件型号来打开新主题、因此该主题会自动路由给负责的 MSPM0L1306专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ´ll 查尔斯,我尝试,我已经处理这个代码一整周,仍然没有什么显著. 最后一个问题与 TRF7960A 相关、EN 和 EN2永久连接到5V 会导致任何类型的问题? 在这种情况下、直接命令0x03 (软件初始化)能否解决该应该出现的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    EN 和 EN2永久连接到5V 这一事实可能会导致任何类型的问题?

     将 EN/EN2连接到高电平很好。