This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511:需要帮助实现使用小尺寸2.4GHz PCB 天线(AN043)的板层叠

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1504878/cc2511-need-help-for-board-stackup-using-small-size-2-4-ghz-pcb-antenna-an043

器件型号:CC2511

工具/软件:

您好:

我尝试使用应用手册043中所述的天线在 KiCAD 中设计 PCB。 应用手册内容为"还建议使用与参考设计相同厚度和类型的 PCB 材料。 有关 PCB 的信息、请参阅参考设计中包含的单独自述文件。" (P4)
我很难理解自述文件 CC2511_USB_USB.README_1_3 Dongle_Reference_Design_、其中说明有关板层叠的以下内容:  

PCB 说明:1-2层 PCB、标称值为0.25mm
2-3层 PCB、标称值为0.50mm
3-4层 PCB、标称值为0.25mm
厚度 FR4、每层35um 铜
尺寸、单位为 mil (0.001英寸)
双面阻焊层、
双面丝印、
8 MIL 最小布线宽度和6 MIL 最小隔离
FR4的介电常数为4.5

如果我理解正确、第一个电介质层和最后一个电介质层的标称厚度为0.25mm、中间的电介质层的标称厚度为0.5mm。 其中4个铜层为0.035mm、2层阻焊层(每层为0.01mm)、总厚度达到1.16mm、这并非标准要求。 最接近的标准厚度为1.2mm。 缺少0.04mm 的部件在哪里? 我忘了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    实际上、在这些电路板上很难看到堆叠。 我在下面创建了图像、可能会有所帮助。

    根据我们的经验、考虑到 PCB 按压、容差等因素、所述电路板的整体厚度相当合理  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael