This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2511:使用 CC 调试器更新固件

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2511, CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1494484/cc2511-update-firmware-using-cc-debugger

器件型号:CC2511
主题中讨论的其他器件: CC2531CC-debugger

工具/软件:

大家好:

我想请您提供帮助。 我有 CC2511 USB 软件狗、我想将固件上传到它。 我将 CC 调试器连接到它。 Smart RF Studio 可以检测连接的 CC 调试器、但不会检测连接的芯片。 我已经做了很多,许多检查的一切和许多,许多试图修复它,但没有成功,我不知道下一步要尝试什么。 我已经测量了加密狗上的所有电源和所有信号、它们看起来正常。 CC 调试器可以正常运行、它可以检测其他芯片(例如 CC2531)并对其进行编程、而不会出现任何问题。 我随附了一些图片、记录了我的连接和测量结果。 请您能告诉我错误在哪里吗?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frantisek、

     CC2511 USB 软件狗是否由 CC 调试器单独供电?  CC2511应 由 USB 软件狗供电、这一点很重要。  完成此操作后、按下 CC 调试器上的 RESET 按钮、LED 应变为绿色、表示即使在 Smart RF Studio 中查看也已建立连接。  您可以尝试将10引脚连接翻转180度、以确认这不是正确的配置。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的快速响应。
    是的、我的软件狗由 USB 供电。
    我已经尝试旋转10针连接器很多次,但不幸的是没有成功。 每次更改后、我按下 CC 调试器上的 RESET 按钮、但 LED 仍为红色。 这意味着没有与芯片的连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、是否可以从第一个 POST 的示波器打印屏幕确定 CC2511是否完全响应来自 CC 调试器的调用、如果是、是否正确响应? 在按下 CC 调试器上的 RESET 按钮后、第一个图像捕获整个通信、其他图像显示放大的所选器件。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否确定 CC2511 USB 软件狗正常工作?  您是否有一秒钟要测试?

    我不确定调试数据和时钟线。  您能将它们与正在使用的 CC2531进行比较吗?  我将尝试在本地找到 CC2511 USB 软件狗和 CC 调试器、以尝试建立 Smart RF Studio 连接。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我的加密狗是否正常、但很遗憾、我只有一个。

    我展示了与 CC2531通信时示波器上的数据线和时钟线波形、这是可以的。 有明显的差异。 我猜想是在差异的位置(标记为红色)应该有芯片的响应、而对于 CC2511、遗憾的是没有响应(只是有一个小纹波、因为 CC 调试器此时会将线路作为输入释放)。 您认为这个假设是正确的吗? 在 CC2511上、所有电压都正常、晶体会振荡、没有任何短路。 这是否意味着芯片已死、因此没有响应?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些详细信息。  遗憾的是、我无法获得 CC2511 USB 软件狗、但是您提供的信息进一步证明 CC2511器件已损坏且无响应。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用新软件狗更换了 CC2511、很遗憾、结果是相同的。 无法使用 CC 调试器连接到该调试器。 这是非常令人沮丧的。
    我还有几个问题:
    -我还应该检查加密狗,错误在哪里?
    -连接到 CC2511所需的最少组件-电源电压(3.3V)是否足够? 是否需要晶体振荡器? 还有事吗?
    -我的 CC 调试器固件版本(固件版本0044)是否也支持 CC2511芯片?
    -你有任何进一步的建议,请?

    我没有更多的想法。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾听到您在更换 MCU 后仍然困难重重。

    -确保 CC2511电源引脚从 USB 连接器接收到正确的电压
    - 3.3V 就足够了、由于内部高速 RCOSC、调试访问不需要48 MHz 外部晶体振荡器
    -任何 CC 调试器固件版本都应支持 CC2511
    -我没有关于这样一个砖板的进一步的建议

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉长假。 最后、我又更换了一个芯片、现在一切都很好。 我不知道为什么我之前使用的两个芯片都有缺陷。 我遵循了所有必要的焊接和连接程序。

    感谢您的帮助以及您在本主题上花费的时间。

    此致

    Frantisek