This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3:CC2651R3如何使用自定义功率表设置射频 TX 功率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1507046/cc2651r3-cc2651r3-how-to-set-rf-tx-power-with-custom-power-table

器件型号:CC2651R3

工具/软件:

在我们的产品设计中、我们使用了 cc2651r3作为主处理器、这是一种增益至少为24dBm 的 Ex-PA IC。

为了实现出色的穿孔、我们需要将 cc2651r3射频 TX 功率设置在-9dBm 和-6dBm 之间。但该值不在 pre-txPowerTable 中。

因此、我应该怎么做、才能帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    中详细介绍了查找新 PA 表设置的步骤  第10款 一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项): https://www.ti.com/lit/swra640

    此致、

    Zack