This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651P3:它是否支持专有射频、从而在2.4GHz 时设置20dBm

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2651P3, CC2652P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1505383/cc2651p3-does-it-supports-proprietary-rf-to-set-20-dbm-at-2-4ghz

器件型号:CC2651P3
主题中讨论的其他器件: CC2652P7

工具/软件:

主席先生/女士、

我在选择 CC26xx 系列下的 MCU 时感到困惑、其中我正在 开发用于20dBm 输出的专有射频。 请推荐一款能够与输出增益为20dBm 的专有射频功率放大器配合使用的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    所有 CC26xxP 器件均可提供高达20dBm 的输出功率和专有射频。

    请参阅参考设计 LP-CC2651P3: https://www.ti.com/lit/zip/swrc375

    为了实现20dBm、PA 部分必须由 VDDS 供电、这是  LP-CC2651P3的默认 BOM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 RGW、

    您能给我建议一下我们使用 CC2652P7进行的电路板设计改进吗?其中随附了相关信息

    Thankyoue2e.ti.com/.../BOM.pdfe2e.ti.com/.../Placement-file.pdfe2e.ti.com/.../PCB-Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请使用我们的提交门户提交您的设计、  2.4GHz 设计审查提交:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS 

    这有助于我们进行内部跟踪。


    此致、

    Zack