请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2651P3 主题中讨论的其他器件: CC2652P7
工具/软件:
主席先生/女士、
我在选择 CC26xx 系列下的 MCU 时感到困惑、其中我正在 开发用于20dBm 输出的专有射频。 请推荐一款能够与输出增益为20dBm 的专有射频功率放大器配合使用的 MCU。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
主席先生/女士、
我在选择 CC26xx 系列下的 MCU 时感到困惑、其中我正在 开发用于20dBm 输出的专有射频。 请推荐一款能够与输出增益为20dBm 的专有射频功率放大器配合使用的 MCU。
您好、
所有 CC26xxP 器件均可提供高达20dBm 的输出功率和专有射频。
请参阅参考设计 LP-CC2651P3: https://www.ti.com/lit/zip/swrc375
为了实现20dBm、PA 部分必须由 VDDS 供电、这是 LP-CC2651P3的默认 BOM。

您好、
请使用我们的提交门户提交您的设计、 2.4GHz 设计审查提交: https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS
这有助于我们进行内部跟踪。
此致、
Zack