This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7962A:使用此芯片时、您可以扫描标签、但您可以&'t 读取标签信息。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1509706/trf7962a-on-the-use-of-this-chip-you-can-scan-the-tag-but-you-can-t-read-the-tag-information

器件型号:TRF7962A
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2ETDLP-7970ABP

工具/软件:

您好、

读数范围中会出现一个标记。 有时、您可以扫描 UID、但无法读取正确的标签信息。 在读取标签信息之前、您必须先删除标签、然后进行检测。 导致这种情况的原因是什么? 可以采取哪些措施来改进它? 因为它是偶然发生的、所以您无法捕获异常的 SPI 数据。 您还可以分析哪些其他方面?

我需要提供哪些数据来共同分析问题?

希望得到你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng、

     在固件中、您是否总是从 SOFT_INIT 开始?

     请确保始终使用 SOFT_INIT 命令开始读取周期。 我对读取周期的定义如下:

     ‘re‘re、使用软初始化(软复位)和 ISO 设置初始化设备、并在"广告周期"中完全读取标签的全部内容、然后返回、使用软初始化等重新初始化设备。每次启动下一个"广告周期"时、都要这样做。 TI 代码就是这样运行的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、每个周期的扫描都从 TRF79xxA_RESET ()开始、然后执行 ISO 设置、最后执行 ui8TagFound 扫描。使用 for 循环读取 ISO15693_GetSystemInfo。 如果您在循环后无法读取它、您将执行软重置、但仍然无法读取标签信息。 您必须将标记放回字段以解决异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     您测试过多少个标签有相同的问题?

     如果这只是一个特定的标签、那么它需要多长时间(或多少个周期)才能看到问题?   

     您的主机 MCU 是什么?   

     如果您使用 DLP-7970ABP BoosterPack 插件模块和 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 等 TI 硬件 来读取相同的标签、您是否会遇到同样的问题?

     当您说您无法读取标签信息时、能否详细说明在阅读过程中有什么问题? 您正在读取损坏的数据吗? 或者读卡器没有向标签发送射频信号? 请告诉我您希望阅读的内容和实际阅读的内容?

     您能否参考天线和布局设计指南并将其与您自己的设计进行比较? 您看到有什么重大差异吗?

    TRF79xxA 天线设计指南(修订版 C)

    TRF79xxA HF-RFID 读取器布局设计指南(修订版 A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Sheng、

     您对我的问题有任何更新吗? 我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以回写此帖子、状态将更改为"打开"。  

     另请参阅以下有关固件设计的应用手册。 我想知道您的问题是否与缺少 IRQ 或丢失 IRQ 有关。 如果各种提示适用于您的场景、请浏览该应用手册并采取建议的措施获取各种提示。  

    TRF7970A 固件设计提示(修订版 A)