This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:RDS (ON) TMS3705 具有

Guru**** 2590140 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1526930/tms3705-rds-on-tms3705-has

部件号:TMS3705

工具/软件:

团队、

我的客户使用 TMS3705 开发了一个原型、并对天线电流进行了实际测量评估。 根据漏源导通电阻(典型值为 7 Ω,最大值)的假设、计算出的电流值之间存在很大差异。 14 欧姆)和实际测量值。 在测量条件下、RDS (on) 要低得多(约为 1 Ω)。 他们想知道是否有任何可能性,并想确认的特点。

我的客户确实:
- VDD = 5V ,天线线圈电阻= 10.5 欧姆,转储电阻器每侧 18 欧姆,共振频率和驱动频率几乎匹配。

-在数据表中以 7 欧姆典型值计算了天线电流,计算出的值为 187mA pp

-实际测量值是 216mA 如果 RDS (on) 约为 1 欧姆、计算值将为 211mA pp、接近于测量值。

以下是我的客户提出的四个请求、需要您的帮助。
1) 希望查看有关 MOSFET Rds (on) 的特性图。
2) 想知道 TMS3705 和 TRF4320 之间的导通电阻差异如此大的原因。
  TMS3705:典型值 PCH 和 N 沟道总电阻为 7 Ω、最大值 14 Ω@Ω 50mA、VDD4.5-5.0V
  TRF4320:典型值 PCH 和 N 沟道总计为 0.9 Ω、最大值 1.45 Ω@1A、VDD12V
3) 希望查看 MOSFET 导通电阻的实际测量数据。
4) 是否有任何计算工具可以计算 Rds (on)?
  一种可以通过输入 VDD、电流值等前提条件来计算导通电阻的方法。

请问您对此有何评论?

此致、
Nonaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nonaka-San、

    我需要联系几位主题专家、回复您的问题。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nonaka-San、

    电子邮件回复已直接发送给您。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    是的,我收到了一封邮件,并修复了它。
    感谢您的支持。

    此致、
    Nonaka