This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500 调整射频阻抗

Guru**** 2504355 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1539226/cc2500-cc2500-adjusting-the-rf-impedance

部件号:CC2500


工具/软件:

尊敬的先生或女士:


非常感谢您的持续支持。


我是 OKI NEXTEC 的 Toshiyuki Takahashi。


我们目前正在调整实施 CC2500 的电路板上的射频阻抗(通过更改线圈和电容器的值)。 但是、在调整过程中、我们遇到了 CC2500 的输出电平由于线圈或电容器值变化以外的其他原因而下降的情况。


发射功率配置为 0dBm。 焊接前、输出约为–2dBm、但即使恢复到原始元件值后、输出也降至–8dBm 左右。


我们已经在多个板上尝试了该方法、并且已经有五个板出现了相同的问题。


我们正在针对 ESD(静电放电)采取充分的预防措施、但如果您有任何其他对策或建议来解决此问题、我们将非常感谢您的指导。


非常感谢您的关注。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是调优过程中常见的情况。 让我们缩小问题的范围。

    1.您是使用尾纤(见下图)进行传导调谐还是使用辐射调谐?

    2.如果是传导的,你是否剥离了由尾纤引起的多余长度?

    3、如果导通,尾纤弯曲超过 45 度会导致因阻尼变化而导致输出功率下降。

    4.如果辐射,您使用的是哪根天线? 因为输出电源可能会根据天线方向图下降、因为它与均匀不同、除非您使用的是单极天线。

    5.请提供您的测试设置和电路板的图片。

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用尾纤进行测试。 我尝试附加测试环境的照片、但遇到错误、无法附加这些照片。

    如果我们在测试过程中应采取任何重要的预防措施以避免损坏 CC2500、请提供您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.接近任何金属会 轻微改变匹配。 有时这是不可避免的、因此最佳实践是与电路板的位置保持一致、但最好远离金属源

    2.弯曲的尾纤和焊点。 很多时候、电路板会挂起、这会弯曲并对尾纤的焊点施加压力。 妥善做法是暂停使用电路板、以免对焊点施加应力。

    3.将尾纤的接地端尽可能靠近尖端。 请参阅下图。

    4、剥离尾纤所增加的额外长度。