This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RI-TRP-DR2B: RI-TRP-DR2B:询问 RI-TRP-DR2B 标签和 Brooks 阅读器之间的 RFID 读取错误 (ATR60LF(LF40C)

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-TRP-DR2B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1525694/ri-trp-dr2b-ri-trp-dr2b-inquiry-about-rfid-read-error-between-ri-trp-dr2b-tag-and-brooks-reader-atr60lf-lf40c

器件型号:RI-TRP-DR2B


工具/软件:

您好 Charles

我是 David、我是 Michael 的同事。

客户公司反应迟缓。

-客户以前是否遇到过 CRC 错误?

 =>否

- ATR60LR RFID 读写器是客户现在使用的新读写器吗?  

=>已使用此模型很长时间。

-显示 CRC 错误的标签的百分比是多少?

=>从少量标记出现。

 -客户方面的设计是否有任何变化?

=>否

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

     - RI-TRP-DR2B 是 封闭在某种类型的外壳?

     -您可以要求客户执行 ABA 交换测试吗? CRC 错误是否可重复?

     -客户是否有另一个读卡器? 另一个读取器可以重复相同的 CRC 错误吗?

     -对于可疑的 RI-TRP-DR2B , CRC 错误是否总是出现在每次读取? 显示 CRC 错误需要多长时间或需要多少次读取操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    感谢您的支持。

    请参阅下面的。

    1.外壳

    2. 我重复过 ABA 交换测试几次,但也有同样的现象。
      仅在 Brooks Reader 中出现错误。
      其他制造商(cantops 等)读取器不会遇到任何错误

    CRC errow

    1) Brooks Handy Reader (LF40C)- CRC 错误
    2) Brooks Reader (ATR 60LF)-标签错误反复出现,每 10 次中只有 1 次正常工作。
    3) 只有坏标签导致此错误。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2. ri ri  我重复过 ABA 交换测试几次、但也有同样的现象。
      仅在 Brooks Reader 中出现错误。
      其他制造商(cantops 等)读取器不会遇到任何错误

    您好、David:

     感谢您提供更多信息。 您说使用 cantop 或其他读卡器时、除了 Brooks 读卡器之外、没有遇到任何错误。 如果是这种情况、则与读者相关。 如果问题与  RI-TRP-DR2B 有关,那么我本来希望所有的读卡器都以相同的原因出现或多或少的故障。 但是,我不知道为什么 Brooks 阅读器会特别得到 CRC 错误。  

     您能否:

     - 从外壳上取下 RI-TRP-DR2B。 Brooks 读卡器仍然可以失败吗? 外壳是否产生干扰?

     - Brook 读卡器在天线尺寸方面与其他读卡器(如 CANTOPS)有何不同?

     -将 Brook 读卡器靠近外壳或改变角度/方向会对改善 RF 产生影响吗?

     -你之前说过,客户使用 RI-TRP-DR2B 很长时间。 您的 外壳中是否仍有旧的 RI-TRP-DR2B? Brook 阅读器能否 成功读取这些旧的 RI-TRP-DR2B? 这是为了进一步隔离和确认问题是否与 Brook 读取器有关。 如果 Brook 读卡器 以前与旧的 RI-TRP-DR2B 一起工作,但现在不是这样,这是一个读卡器问题。  

     -你有 RFID 协议嗅探器吗? 如果您有一个、也许您可以比较不同读取器之间的数据包信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    请参阅下面的。

     - 从外壳上取下 RI-TRP-DR2B。 Brooks 读卡器仍然可以失败吗? 外壳是否产生干扰?

      =>如果您卸下壳体并只读标签、它将失败。 似乎没有住房干扰

     - Brook 读卡器在天线尺寸方面与其他读卡器(如 CANTOPS)有何不同?

      =>它们的大小和形状都相似。

     -将 Brook 读卡器靠近外壳或改变角度/方向会对改善 RF 产生影响吗?

      =>似乎没有区别。

     -你之前说过,客户使用 RI-TRP-DR2B 很长时间。 您的 外壳中是否仍有旧的 RI-TRP-DR2B? Brook 阅读器能否 成功读取这些旧的 RI-TRP-DR2B? 这是为了进一步隔离和确认问题是否与 Brook 读取器有关。 如果 Brook 读卡器 以前与旧的 RI-TRP-DR2B 一起工作,但现在不是这样,这是一个读卡器问题。  

     =>错误标签只在 Brooks 读取器中有错误。

    [Brooks 阅读器错误]
    1) Brooks Handy reader (LF40C)–CRC 错误,

    【正常】
    文本:F8FL00381666
    十六进制:4638464C30333831363636


    【错误】
    文本:mF8FL001666
    十六进制:A16D4638464C3031363636

     -它可以读,但它被认为是与上述内容的一个错误。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

     我认为您没有完全回答我的问题。 我问 Brook 读卡器是否能够成功读取 已知正常工作的旧 RI-TRP-DR2B?  我理解、根据您的描述、当您读取新的 RI-TRP-DR2B 时、Brook 读取器会收到 CRC 错误。 如何读取旧的 RI-TRP-DR2B.H

    [ ri 错误]
    文本:mF8FL001666
    十六进制:A16D4638464C3031363636

    我在这里看到的是、十六进制开头有一个额外的 A1。 您是否可以使用其他读卡器(如 CANTOPS 读卡器)读取相同的 RI-TRP-DR2B? 它显示了什么?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

     我没有从你那里听到。 我现在将关闭该线程。 如果您有任何更新、可以再次写入此帖子、状态将更改为“打开“。