This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7964A:TRF7964A 问题可能与电压相关。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7964A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1535674/trf7964a-the-trf7964a-problem-is-likely-to-be-voltage-related

部件号:TRF7964A


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:
我们使用 TRF7964A 和 CC2340 来实现一些应用。
最近、我们发现、NFC 为 3.8V 时、有些芯片无法正常输出波形、而当其低于 3.8V 或高于 3.8V 时、可以正常输出波形。
我们使用频谱来查看是否有 13.56MHz 的载波。
您能提供一些建议供我们分析吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用频谱来查看是否有 13.56MHz 载波。
    [/报价]

    您好、

     那么、您看到了载波频率吗?

       我今天在度假,明天是一个公共的美国假期。 我将在星期一上回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles。

    感谢您的快速答复。 我认为这是一个非常不受欢迎的芯片、所以技术支持会很弱。

    我们有一个已为 MP 请求的项目。 我们在进行试运行时发现了这个问题。
    昨天、我编写了一个程序、以便在 TRF7964A 通电后经过 1 秒延迟后启用 13.56MHz 载波音调。
    我们现在发现、当 VCC 等于 3.9V 至 5V 或 3.6V 至 3.3V 时、此 CW 波是输出的、但当我们将 TRF7964A 的 VCC 设置在 3.7V 和 3.8V 之间时、将无法输出 CW。
    目前,我们 30 颗芯片中约有 3 颗存在这一问题,而正常芯片总是正常的。

    你有什么建议吗?
    我们是 TI 在亚洲的第三方合作伙伴。
    如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weli:

    我们现在发现、当 VCC 等于 3.9V 至 5V 或 3.6V 至 3.3V 时、这个 CW 波是输出的、但当我们将 TRF7964A 的 VCC 设置在 3.7V 至 3.8V 之间时、将无法输出 CW。

    您能否展示 VCC (3.9V 至 5V 或 3.6V 至 3.3V) 工作时的载波波屏幕截图?

    能否展示 VCC (3.7V 和 3.8V) 不工作时载波的示波器屏幕截图?

    能否展示在其他 27 个 工作器件之一上运行 VCC (3.7V 和 3.8V) 时载波的示波器屏幕截图?

    您能否运行 TI 读取器/写入器软件 http://www.ti.com/lit/zip/sloa227?您是否可以在 VCC = 3.7V 时重复同样的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles。

    感谢您的快速答复。

    下面是我的测试环境。

    当 I SET 电压 3.7V 时。

    -----

    输出 RST 直接将电压调节至 4.2V 时、该电压会被重置为高电压

    CW 是一些奇怪的。

    我可以看到正常的 CW。

    ----------------------------

    如果我将固定电压设置为 3.3V、然后打开模块电源。

    我可以看到正常的 CW。

    如果我使用普通模块、我将永远不会遇到此问题。

    普通模块的 CW 波形也是正常的、没有任何干扰。

    你有什么建议吗?

    我的原理图如下所示。

    然后、我已经确认我们的上电序列和时序符合数据表要求。
    但我们的 EN2 直接连接到 GND、这是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weli:

     感谢您发送示波器捕获。  

    [引述 userid=“392039" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1535674/trf7964a-the-trf7964a-problem-is-likely-to-be-voltage-related/5911898 #5911898“]

    如果我使用普通模块、我将永远不会遇到此问题。

    普通模块的 CW 波形也是正常的、没有任何干扰。

    [/报价]

    您认为普通模块是什么意思?  我想你的意思是其他 27 芯片是正常的,对吧? 您能在这 27 个工作芯片中的一个上展示 CW 吗?

    [引述 userid=“392039" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1535674/trf7964a-the-trf7964a-problem-is-likely-to-be-voltage-related/5911898 #5911898“]

    你有什么建议吗?

    我的原理图如下所示。

    [/报价]

    我在这里没有看到任何问题。 阻抗匹配电路看起来很好。

    [引述 userid=“392039" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1535674/trf7964a-the-trf7964a-problem-is-likely-to-be-voltage-related/5911898 #5911898“]

    然后、我已经确认我们的上电序列和时序符合数据表要求。
    但我们的 EN2 直接连接到 GND、这是否存在任何风险?

    [/报价]

    将 EN2 连接到地是合适的。 不过、为了进行实验、您可以将 EN2 连接到 VIN 吗? 它在 3.7V 时是否仍会出现故障?

    您在主机 MCU 上运行哪些固件? 是您自己的自定义固件还是从 TI 固件(如 www.ti.com/.../sloa227的固件 

    您是否有像 MSP-EXP430G2ET LaunchPad 开发套件这样的 TI 硬件? 您可以   在此开发套件上加载 RFID 读/写器固件。 我想知道您是否会看到不同的结果?

    目前、我不理解为什么它在其他电压下工作时仅会在 3.7-3.8V 下失败。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好先生。

    我定制了固件、但将源代码从 MSP430 TI 迁移到了 TI 的 CC2340 SoC。
    我想问一个问题。 我们有一款 4.2V 至 3V LDO、主要为 TI CC2340 供电。 我们正在尝试将 TRF7964A 的 VCC 更改为 3V LDO 电源。 我们重新设计了 3 个模块、并在夜间对它们进行了测试、它们都能正常工作。
    如果我们将电源改为这种方式、是否会有任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weli:

    我们正在尝试将 TRF7964A 的 VCC 更改为 3V LDO 电源。 我们重新设计了 3 个模块、并在夜间对它们进行了测试、它们都能正常工作。

    很高兴您以某种方式解决了问题。  

    如果我们以这种方式更改电源、是否会有任何风险?

    在 Vin=3V 时运行 TRF7964A 不会出现问题。