This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:GPIO 初始问题

Guru**** 2946830 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1546241/cc2650-gpio-initial-problem

器件型号:CC2650


工具/软件:


我尝试使用 DIO7 作为 DQ 线路将 DS1820 传感器连接到 Lanchpad CC2650 板。 给电路板上电时、我将 DIO7 设置为输入模式、但无法读取任何高电平。 我的电源输出来自电路板的内置 3.3V 电源端口。 我想知道我的 GPIO 端口配置可能会出现什么问题(电路设置应该没问题,因为我已经使用其他方法进行了测试)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fangyang:

    DIO7 连接到 LAUNCHXL-CC2650 上的绿色 LED (GLED)、因此请确保在测试之前移除了跳线、并且代码未在其他位置引用 Board_GLED 或将其初始化。 尽管您可以进行调试并确认 IO 寄存器与您尝试设置的配置相匹配、但对所示的代码片段没有进一步注释。  

    前向重点是、每次需要在用于单线通信的输入和输出之间更改 DIO7 时、都必须使用新的配置来设置 PIN_CLOSE 和 PIN_OPEN。

    此致、
    Ryan